请输入产品型号或部分型号。
片状多层陶瓷电容器的型号中的“个别规格”是用于标识在同一系列中除尺寸、温度特性、额定电压、静电容量、静电容量公差外为不同产品的代码。由于个别规格中的英文字母和数字是“识别代码”,因此没有“‘A01’表示○○”这样共通的解释。
作为“个别规格”的差异示例,有电气特性差异、高温负载测试的测试电压差异以及尺寸公差差异。
此外,电气特性数据可以通过设计辅助软件“SimSurfing”,测试差异和尺寸公差等可以通过“详细规格表详细规格表”确认。
<相关FAQ> 请告知型号的表示法。 请告知陶瓷电容器电气特性比较功能的使用方法。
<相关链接> 设计辅助软件 SimSurfing
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。