聚合物铝电解电容器的FAQQECAS系列电容器与其他种类的电容器相比较有什么不同?

A
ECAS系列的负极利用了导电性高分子铝箔的叠层构造,与其他的电解电容器相比可实现更低的ESR值。
并且,没有直流偏置特性,为达到稳定的温度特性,优化了吸收纹波、平滑、瞬间响应等性能。


img_03.gif

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。