硅电容器的FAQQ是否有与MLCC同样的DC偏置特性和温度特性?

A

下图比较了硅电容器和C0G、X7R的MLCC的温度特性和DC偏置特性。
由于硅电容器使用无极分子电介质材料,因此电容随DC偏置和温度而发生的变化非常小。

相关术语:硅电容器、硅IPD、SiliconCapacitor(Si-Cap)、SiliconIPD(Si-IPD、IntegratedPassiveDevice)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。