TVS二极管(ESD保护装置)的FAQ Q关于TVS二极管(ESD保护器件)的安装位置

A
将TVS二极管配置在连接器(入口)处(模式①)具有更高的ESD阻止效果。
模式②也有阻止ESD的效果,但效果比模式①差。
模式①图片
模式②图片
以下记载了在①和②两种模式下的ESD阻止示意图。
TVS二极管可阻止的值是一定的,通过使用CMCC等可进一步释放ESD。
①和②两种模式下的ESD阻止示意图

相关链接

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。