陶瓷电容器的FAQ

安装

在贴装片状多层陶瓷电容器时,基板图案构成有哪些注意点?

  1. 与引脚元件不同的是,片状元件由于直接贴装于基片上,因此易受弯曲应力影响。
    而且它们对机械及热应力比引脚元件更敏感。
    焊接圆角过高会加大此类应力,从而导致元件破损。
    因此在设计基片时,请考虑焊盘布局及尺寸,以免焊接圆角偏高。

  2. 存在因印刷电路板热膨胀/收缩造成电容开裂的可能性,原因在于印刷电路板的材料和结构不同,导致贴片的应力也会不同。当用于贴装的电路板和电容之间的热膨胀系数差异较大时,会因为热膨胀和收缩导致贴片出现断裂。当电容器贴装在氟树脂电路板或单层玻璃环氧树脂电路板上时,也会因为相同原因导致贴片出现断裂。


其他警告/注意事项请参考此处。

<相关FAQ>
在贴装片状多层陶瓷电容器后,分割基本时有哪些注意点?

【关联资料】
> my Murata - Capacitor site "片状积层陶瓷电容应用手册 -耐基板弯曲性"
(需要使用公司邮箱地址来创建和登录账户以及获得各Site的使用申请和会员资格)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。