聚合物铝电解电容器的FAQQ聚合物电容器有极性吗?

A
有。聚合物电容器不同于多层陶瓷电容器,它有显著的极性,因此将其正确安装在PCB板上是很重要的。

img_05.gif

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。