微型风扇的FAQ

使用注意事项

我想在微型风扇的出风口装上软管使用,该怎么操作?

在MZB1001T02上直接安装软管比较困难。需要客户另行准备可连接软管的带喷嘴的外壳。
详情请咨询我们。
以MZB3004T04为例,将内径2mm的软管插在喷嘴上。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。