请输入产品型号或部分型号。
有。关于阻值,我们推荐使用预期检测温度下容易辨识和对应的阻值。同时请根据需要的测温精度来选定合适的阻值精度。XH103(R25=10kΩ)、WF104(R25=100kΩ)作为两款比较泛用的产品可供参考。另外请根据需求来选择。
根據熱敏電阻的功能和應用,對其進行了分類和介紹。
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。