PTC热敏电阻(POSISTOR®)的FAQQ[PTFM 系列]PTC热敏电阻的引线焊接时的注意事项是什么?

A
因为热敏电阻的芯片和引线是通过焊锡焊接的,所以焊接引线时不要对芯片和引线的焊接处造成影响。产品实装时,请按照以下注意事项来实行。                                                                                                 

1. 本制品在引线和陶瓷连接处使用熔点为221±5℃的焊锡。由于怕引起连接部分的特性劣化,请不要在加工时对本制品施加180℃以上的温度。                                                                                          
2. 当手工烙铁焊接产品时,有造成损伤的危险。烙铁不要直接接触产品本体和引线被覆层,从引线根部开始5mm以上,请按照下面方法进行。      

· 温度: 360℃max.       
·时间:4秒max./1根引线       
·次数:1次

3. 为了防止特性劣化和零部件的破坏,本制品进行粘着、树脂浇铸、树脂包封的时候,请确保不会对品质产生影响。粘着剂、浇铸树脂、覆盖材料的涂抹量及树脂厚度的偏差和由于温度变化产生的应力是可能造成零部件产生裂缝,甚至耐电压不良等的原因。

4. 外壳和封入树脂脱落有可能脱落,树脂外壳和引线之间,不要施加规定(9.8N)以上的力,保持树脂外壳的状态下拧紧螺丝。  

5. 为了防止引线和元件结合部分和元件的破坏以及外壳和封入树脂的脱落,对引线不能施加超过规定(9.8N)以上的力。引线弯曲和切断场合、请将靠近陶瓷体一侧引线部分固定。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。