持续血糖监测仪低耗无线研发支持: Nordic低功耗蓝牙芯片&村田中国传感器、高性能微型电池方案深度分享
血糖监测技术是医疗监测系统中不可或缺的重要组成部分,血糖监测仪也朝着便携化、轻量化、智能化不断发展演进。本次直播以“持续血糖监测仪低耗无线研发支持”为题,由村田联合诺迪克半导体及安富利共同举办,四位大咖分享了各自领域前沿技术。
2023年9月26日 10:00-11:30
血糖监测一直是医疗监测系统一个不可或缺的部分。经过近年的快速发展,从线下单次测量工具,到现在已经是透过无线连接的持续监测的随身贴。Nordic 自创办以来一直致力于低功耗无线连接的开发实现,从低功耗蓝牙的血糖监测到持续血糖监测的用例一直都有支持。这一次的演讲首先会为大家简述两种持续血糖检测仪的实现架构,比较两者之间的优缺点。然后焦点会转到Nordic的芯片平台如何支持实现低功耗无线设备。演讲的后半部分会以低功耗无线设备的原理概述以及实现心得总结这一次的演讲。
本次演讲将给大家介绍村田的氧化银纽扣电池在CGM中的应用。具体内容包括村田氧化银电池的发展历史、电池内部结构讲解、电池放电特性等。通过对氧化银电池放电性能的介绍,为CGM的选型设计提供参考帮助。此外,还将讲解村田大电流型SR/LR电池的特点和在胰岛素泵中的应用。
本次将给大家介绍村田的AMR传感器,热敏电阻和时钟器件在CGM中的应用,其中包括以下方面:低功耗AMR传感器的介绍及其在CGM中的应用,以实现更长的货架时间和设备唤醒功能;高精度热敏电阻在CGM中的应用,能够提高温度检测精度,从而提升血糖检测的准确性;晶体的产品特性和通过IC匹配服务实现降低功耗的方案。
1. ADS能提供的服务,客户从ADS可以获取帮助,得到的益处;
2. 介绍ADS组织框架;
3. 介绍WADS和CGM示例;
4. 介绍ADS其他部门。
演讲嘉宾:林建鸿(Ken Lam)
Nordic亚太区技术市场经理。林建鸿在电子工程领域拥有超过10年工作经验,他于2015年初加入Nordic半导体担任现场应用工程师。
演讲嘉宾:彭伟
村田深圳功能器件组的产品工程师,主要负责村田传感器,热敏电阻和时钟器件的技术支持以及市场推广工作,支持过多个车载,消费和医疗市场客户使用村田功能器件的应用设计。
演讲嘉宾:陈超民
村田纽扣电池产品的技术工程师,拥有多年的纽扣电池技术支持工作经验,主要负责村田纽扣电池在技术支持和市场推广工作,十分了解纽扣电池在医疗产品上的相关应用。
演讲嘉宾:马海丰
高级设计工程师,多年无线产品支持经验,尤其是NORDIC无线产品,从nRF51到nRF53,NB-loT,Wi-Fi支持产品达到量产的有医疗,VR,键鼠,汽车钥匙等。