UWB其实没那么神秘——最新技术、方案、市场、应用解析
UWB(Ultra-Wideband)技术的应用场景非常广泛的。在物联网(IoT)中,UWB技术可以被用于智能家居、智能办公、智慧城市等多个方面。例如,无人机、智能机器人和无人驾驶车等产品需要高精度的定位和避障技术,这就需要UWB技术进行支持。在智能交通领域,UWB技术可以用于实现高精度的车辆导航和车辆自动驾驶,能够提高驾驶安全性和行驶效率。在室内导航和精确定位领域,UWB技术可以实现室内人员、物品、车辆等的精确定位,为用户提供高效便捷的导航定位服务。此外,UWB技术还可以用于医疗器械的位置追踪、安防监控等多种应用场景中。
作为一种快速发展的无线通信技术,UWB技术在物联网、智能交通、室内导航、精确定位等领域拥有着广泛的应用前景。本期直播,Qorvo、村田和NI公司三家企业共同参与此次直播研讨会,向我们介绍UWB技术的基本原理、应用案例以及发展趋势,帮助大家进一步理解UWB技术的内涵和未来。
2023年6月13日(周二)下午14:00
近些年来,随着UWB技术发展,它已经从工业应用走入我们寻常百姓家。
本次演讲,Qorvo将为大家带来全球UWB最新市场信息,UWB最前沿的技术应用介绍,包括车规UWB无钥匙进入,UWB雷达应用,UWB无感门禁系统以及UWB音频速传技术。
UWB室内定位在工厂生产管理中应用,可以为生产线管理者提供实时的监控,结合系统业务功能,提高作业效率,辅助企业实现智能决策和安全生产流程优化,提高企业数字化管理水平。对于建设智慧工厂,降低成本,提高效率以及安全性有重要的意义。
超宽带(UWB) IEEE 802.15.4 标准技术同时提供高速传输、高精度实时定位和测距能力,为智能手机、工业物联网 (IIoT) 和车规应用创造了新的市场机会。然而通过超宽带宽和脉冲信号实现这样的技术能力背后,却也衍生出新的测试挑战。装置间的交互操作性和性能构建在更加严苛的射频指标规格和一致性测试要求基础之上。此次演讲将深入浅出UWB装置面临的四大测试挑战和探讨相应的解决之道。
孔德正
孔德正(Dash Kong)先生于2022年加入Qorvo, 主要负责低功耗射频芯片市场业务。
在加入Qorvo之前拥有10年行业经验,先后负责物联网通讯模组硬件开发以及技术市场工作。孔德正先生在英国帝国理工学院获得电子工程学研究生学位,后于上海交通大学安泰经济管理学院获得工商管理硕士学位。
李力
李力在村田中国主要负责UWB以及相关传感器模组的技术市场工作。
在加入Murata之前,李力曾作为软件工程师深耕传感器应用领域,对红外模组,毫米波雷达模组等众多产品有丰富经验。李力毕业于日本长崎综合科学大学,取得了电子信息工程方向的工学硕士学位后归国,曾就职于多家日本跨国企业。
欧阳孚
NI亚太区半导体与电子业务发展经理。
欧阳孚先生在半导体与电子测量自动化领域有丰富经验,在NI历经应用工程师、客户经理、新事业发展经理等不同职务,对技术发展趋势有广泛了解,孰悉如何将新项目由实验室落地到生产车间。欧阳孚先生在美国伊利诺大学香槟分校取得工程硕士学位,并曾任职于自动化系统集成商,带领项目团队进行端到端开发与交付。
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)提供各种创新半导体解决方案,致力于让我们的世界更美好。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 面向全球多个快速增长的细分市场提供解决方案,包括消费电子、智能家居/物联网、汽车、电动汽车、电池供电设备、网络基础设施、医疗保健和航空航天/国防。
村田制作所于1947年成功开发了第一只陶瓷电容。其生产的陶瓷电容、滤波器、射频元件等产品为手机、电脑、家电等设备带来了“内部革新”。村田以特有的技术不断推进元器件的小型化、高可靠性,在无线传感网络领域提供尖端产品和解决方案。事业也从通信、电脑等领域拓展到汽车电子、智能医疗等新兴领域、并不断寻找新的可能性。
NI成立于1976年,是一家专注于测试测量领域的科技公司,在上世纪90年代以“虚拟仪器技术”的全新概念开启了测试测量领域“软件定义"的时代,40多年以来,NI不断致力于开发基于软件的测试测量与自动化平台,助力工程师和科学家们解决全球最严峻的难题,获得数以百倍的效率提升;进入移动互联时代,NI从贯穿技术与产品生命周期的测试测量数据入手,结合强大的软件能力,构建更完整的企业级数据链,成为不同行业、不同应用的技术联结者和创新驱动者。
深耕中国23年,NI开放的软件平台和丰富的硬件资源在中国也形成了完整的科技生态,广泛应用于下一代通信、半导体、商业航空航天、交通、能源、医疗、消费电子、工业电子等领域,推动中国科技创新、数字化转型及能源可持续发展。