製品の品番または品番の一部を入力してください
EV・PHEV用充電器には、安全性や利便性を高めるためにブザーが重要です。村田製作所の圧電ブザーは高音圧でありながら省電力で、耐久性も優れています。信頼性の高い製品であり、充電器の操作や状態を効果的に知らせることができます。安全な充電体験と使いやすさを追求した村田製作所の圧電ブザーは、 EV・PHEVユーザーにとって最適なアイテムです。
大きく分けて「屋外用」「住宅用」があり、その中で「普通充電用」と「急速充電用」があります。
今後、原油価格の高騰やカーボンニュートラル実現に向けた地球温暖化対策の一環としてEV・PHEVの普及により、自宅や事業所駐車場、高速やコンビニでの毎日の充電が想定されます。今後ますます充電作業時の高い利便性が求められてきます。充電時間はバッテリーの大きさや車種、充電スタンドの種類でも変わるため、反応音、認証音、警告音など充電状態の変化を音声やブザーでお知らせする機能や故障発生時のブザー鳴動など、安全に使用できることがユーザーの安心につながるのです。
品番クリック後のページにて無償サンプル依頼していただけます。
品番/入力信号(周波数)別に、実際の鳴動音を再生することができます。
製品をご使用いただくにあたっての必要な情報をご覧になれます。
ムラタのSMD(表面実装型)サウンダが選ばれる理由を紹介します。
製品に関するよくあるご質問とその回答をご紹介します。
ご使用時のお願いと、不具合事例をご紹介します。必ずお読みください。
ムラタのお客様限定ポータルサイト