製品の品番または品番の一部を入力してください
スマートロック(ホテル、民泊施設、オフィス、戸建て/集合住宅などの部屋のドア、玄関などに採用の拡がるスマートフォンアプリ等の機器を使用してドアの施錠管理をするシステム)の操作確認音、ロック確認のフィードバック音の用途に適しています。また電池やバッテリなどで駆動するスマートロックには、低消費電力が求められており、長寿命に貢献するムラタの「圧電サウンダ」が最適です。今回は「圧電サウンダ」についてご紹介します。
スマートロックを求める際に重要視されるポイントは、利便性はもちろん、導入価格・工事の有無・セキュリティ堅牢性の3つがあり、特にセキュリティ堅牢性は「鍵の閉め忘れ防止」や「防犯強化」に対する需要が高く最も重視されるポイントです。
セキュリティ堅牢性を担保する手段の一つとして、フィードバック音がありますが、ムラタの圧電サウンダによる報知音により、貢献できます。また圧電サウンダは電圧駆動のため、消費電力が小さく、電池・バッテリ駆動の多いスマートロック製品では、そのライフに影響のない点も貢献できるポイントとなります。
品番をクリックすると、詳細なスペックや特性データ、包装情報などをご覧いただけます。 無償サンプルのリクエストや、該当品番の代理店・商社在庫検索も出来ます。
品番/入力信号(周波数)別に、実際の鳴動音を再生することができます。
スマートロックに最適な品番のサンプルを無償提供いたします。 数量限定となりますので、在庫がなくなり次第締め切らせていただきます。
サンプルリクエストはmyMurataへの会員登録が必要です。
製品をご使用いただくにあたっての必要な情報をご覧になれます。
ムラタのSMD(表面実装型)サウンダが選ばれる理由を紹介します。
製品に関するよくあるご質問とその回答をご紹介します。
ご使用時のお願いと、不具合事例をご紹介します。必ずお読みください。
ムラタのお客様限定ポータルサイト