NTC热敏电阻的FAQQ[NC* 系列]使用超过最大工作电流的印加电流时会发生什么?

A

当NTC热敏电阻上流过最大工作电流以上的电流时,它的自发热量增加,引起测温精度的下降。故我公司推荐使用最大工作电流以下的印加电流。如必须印加最大工作电流以上的电流时请自行确认整机的测温精度。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。