NTC热敏电阻的FAQQ[NC* 系列]最大工作电压,最大工作电流的定义中为何要将自发热的上限定为0.1°C?

A

为了让使用者拥有良好的测温精度,故我公司将由自发热引起的测温误差上限设定在0.1°C。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。