请输入产品型号或部分型号。
因为针对自发热的规定不同。我公司将可以接受的自发热规定在0.1°C,在此基准下算出最大工作电流值。此外在计算中使用的热放散系数,我公司定义为热敏电阻素子单体的值(不利于散热)。这些定义的不同会造成最大工作电流数值的不同。
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。