NTC热敏电阻的FAQQ[NXF 系列]测阻值时的测定电流设定多少比较好?

A

印加电流后电阻自发热的部分将会变成测温误差。因此,为了抑制自发热在一个合理范围内,请使用我公司定义的最大工作电流(自发热为0.1°C时的电流)以下的电流来测试或使用热敏电阻。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。