NTC热敏电阻的FAQQ[NXF 系列]NTC热敏电阻的阻值测定时应该注意些什么?用来测阻值的电流多少比较合适?

A

由于NTC热敏电阻会随着温度变化的而发生阻值变化,因此,减少环境温度的波动是一个关键点。
可以参考以下措施。

  1. 测量时不要用手触碰素子或基板。
  2. 在测温环境中使用温度计来设置参照。

以下向您介绍测量热敏电阻阻值时的注意事项。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。