株式会社村田製作所(以下、「当社」)は車載PoCインダクタLQW32FT_8Hシリーズ(以下、「当製品」)を商品化しました。2024年9月より量産を開始しています。
近年、先進運転支援システム(ADAS)の普及に伴い、高精細な車載カメラの搭載数が増加しています。LVDS※1伝送の車載カメラシステムでは1本の同軸ケーブルに信号と電源を重畳させる高速インターフェースのPoC※2が多く採用されています。PoC回路では、回路処理部で広帯域信号を扱うほか、信号と電源を分離するために広帯域で高インピーダンスを維持する必要があることから、通常は複数のインダクタを使用します。そこで当社は、独自のセラミック材料や巻線構造により、高インピーダンスを維持することができる当製品を開発しました。これにより、インダクタの員数削減が可能となります。さらに、当社従来品に対し約1.5倍の定格電流を実現したことでPoCインダクタの小型化が可能となり、実装スペースの削減による搭載機器の小型・軽量化にも有用です。
当社は、今後も市場ニーズに対応した製品開発に取り組み、自動車の高性能化・高機能化に貢献していきます。
車載PoC用インダクタはこちらをご覧ください。
車載向け高周波回路用インダクタはこちらをご覧ください。
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。