株式会社村田制作所(以下称“本公司”)现已在磁力传感器的产品阵容中新增了全方位(XYZ多轴方向)检测磁场的全方位AMR传感器“MRMS591P”和“MRMS581P”(以下称“本产品”)。本产品已开始批量生产。
近年来,智能电表和安全防范行业对进一步提高安全防范功能的需求正有所增加。例如,就智能电表来说,在设备附近放置强磁铁,以使电表停止运行的不正当行为被视为一个亟待解决的问题。传统的磁力传感器只能检测单轴方向的磁场,因此准确检测多轴方向的磁场就成为了一项挑战。针对这一问题,本公司通过运用在AMR传感器方面的特有技术,开发了即使在磁场方向不确定的情况下也能检测磁场的全方位AMR传感器。传统的磁力传感器对于单轴方向的检测会产生磁阻,以实现ON输出。本产品通过对电阻模式进行精心设计,能够在ON和OFF输出之间进行切换,而不受磁力线方向的影响。
此外,IoT设备的扩充还使通过电池驱动操作传感器的情况有所增加,因此就需要实现低功耗。本产品具有处理ON/OFF输出的内置IC电路,由于其在内部间歇性地运行,因此与持续驱动的产品相比,能够以较低的功耗检测磁力。此外,由于对内部电路进行了进一步优化,因此与传统产品相比,“MRMS581P”在3V时可实现0.3µA的超低电流消耗。
这种超低电流消耗和广泛的检测范围也符合用出现故障或破损的风险较低、可靠性较高的磁性开关取代磁簧开关的需求。
我们为您准备了“AMR仿真工具”,该工具可针对任意尺寸、材质的磁铁,以图表显示磁铁切换为ON的范围。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/