株式会社村田制作所(以下简称“村田”)完成了车载专用2016尺寸、支持150℃温度补偿的晶体谐振器“XRCGA_F_A”系列的商品化,并已开始批量生产。
在汽车发动机室周围的恶劣环境中,要求部件能在125℃以上的高温下稳定工作,为了应对高温,部件需具备优异的耐焊接裂纹的性能。
为此,村田追求更加优化的设计与制造过程,相较传统的4端子电极产品,通过采用2端子电极,成功研发了“XRCGA_F_A”系列,实现了可在150℃工作温度下稳定运行的卓越的焊接裂纹耐性。另外,通过使用特有的封装技术,实现了2016尺寸的小型化和高可靠性、低故障率(无微粒)和无铅焊锡。
今后,村田将致力于扩充高性能及高可靠性的晶体谐振器应用范围,为实现安全放心的汽车产品做贡献。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。