请输入产品型号或部分型号。
从2023年7月25日(星期二)到2023年9月1日(星期五),我们公司的网站联系表格出现故障,导致在上述期间收到的部分客户的询问输入内容丢失。 从这段时间内提交了表格但未收到我们的确认邮件的客户,我们非常抱歉给您带来不便。请您通过下方表格重新提交您的询问。谢谢!
从灌溉管位置开始,土壤中的含水率、EC值均呈三维分布。 必须对作物的种类、灌溉管位置和秧苗位置等进行综合考虑,从而确定传感器的最佳位置。
介绍土壤传感器的安装方法与安装时的注意事项。请参看视频安装在农田中使用。
在土壤中,传感器左右7cm和下方7cm的区域是影响含水量(VWC)和孔隙水EC(Pore_EC)计测值的范围。 将EC传感器表面(9 个电极面)朝上,水分传感器表面放朝下设置。可从地面到EC传感器表面的范围内,根据所需的深度进行设置。
设置传感器后,即使进行灌溉时埋设于土壤中的传感器也可使用,能够获取实时测量数据。
可以下载将土壤传感器的详细特性和验证实验示例总结后的介绍资料,以及描述详细用法的数据表。 请在考虑引进产品时充分利用。
介绍土壤传感器的产品系列与电气性能参数。
可以下载将土壤传感器的详细特性和验证实验示例总结后的介绍资料,以及描述详细用法的数据表。
请通过以下方式咨询有关土壤传感器的购买、疑问及其他各种相关事宜。