压电扩音器的普通驱动电路是由IC直接驱动的电路。
压电扩音器根据从IC输入的信号进行驱动,从而进行鸣动。因此,鸣动频率和声压级根据从IC输入的信号的频率和电压而变化。图1是用IC直接驱动扩音器的电路示例。
图2是在图1的电路中同时使用晶体管和电源的电路示例。
如果增加输入到压电扩音器的电压,就可以增加声压级。因此,如果能单独准备一个高于能从IC输入的电压的电源电压,则通过同时使用晶体管就能获得更高的声压级。
为了提高声压级,有一种向压电扩音器的每个端子分别输入信号的方法。
图3显示了BTL(Bridge Tied Load)电路的示例,该电路将来自IC的正相和负相信号分别输入到压电扩音器的每个端子。如图所示,通过从IC的一个端子输入正相信号,从另一端子输入负相信号到压电扩音器,有望获得2倍于图1电路的声压级(+6dB)。
图4是在图3的电路中同时使用晶体管和电源的电路示例。
同样,在这种情况下,如果可以单独准备一个高于能从IC输入的电压的电源电压,那么与通过IC驱动电压使扩音器鸣动的方法(图3)相比,同时使用晶体管和电源的电路(图4)可以获得更大的声压级。