请输入产品型号或部分型号。
TVS二极管(ESD保护装置)是一种预防静电引起电子设备故障或误动作的部件。 通过使用TVS二极管,在外部静电进入并损坏IC和电路之前,透过TVS二极管释放静电。 详细的电路图请参考以下链接。
各用途使用示例
可以查看TVS二极管基础知识及使用示例、免费样品申请等产品信息。
可以搜索TVS二极管的型号并查看各型号的形状和规格等详细数据。
由此进行与TVS二极管相关的咨询。
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。