硅电容器的FAQQ请告知使用硅电容器的好处,以及与MLCC的特性有什么不同?

A

例如,以下例举了与MLCC相比的好处。

  • 出色的高频特性
  • 较高的温度特性(与HiK的MLCC相比)
  • 极低的偏置特性(与HiK的MLCC相比)
  • 很高的可靠性
  • 低背化

详细信息请参见产品页面及应用指南。

相关术语:硅电容器、硅IPD、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。