请输入产品型号或部分型号。
最大工作电流指NTC热敏电阻单体上印加上电流后其自发热为0.1°C时的电流。当NTC热敏电阻上流过最大工作电流以上的电流时,它的自发热量增加,引起测温精度的下降。如必须印加最大工作电流以上的电流时请自行确认整机的测温精度。
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。