NTC热敏电阻的FAQQ[NC* 系列]可否使用波峰焊来实装?

A

NC*18/21系列可使用下示温度-时间曲线范围内的条件实施波峰焊。

Allowable Flow Soldering Temp. and Time

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。