NTCサーミスタは、Negative Temperature Coefficientの頭文字をとったサーミスタで、一般的にサーミスタと言えばNTCサーミスタを示します。1833年、硫化銀の半導体を研究していたマイケル・ファラデーによって発見され、1930年代にサミュエル・ルーベンによって商品化されました。
NTCサーミスタの材料は、主にマンガン(Mn)、ニッケル(Ni)、コバルト(Co)などを成分とする酸化物半導体セラミクスです。
NTCサーミスタは、我々の生活の中のあらゆるところに使用されており、温度が上がれば抵抗値が減少するという抵抗特性から、体温計やエアコンなどの温度検知、スマートフォン、ポット、アイロンなどの温度制御装置としてだけではなく、電源装置の電流制御用としても用いられています。
最近では、自動車が電動化されることにより、車載用にも多用されるようになっています。
村田製作所では、1984年頃からNTCサーミスタの量産を開始し、現在ではチップタイプをメインにラインアップをご用意しています。