お取引場所の地域-言語を選択してください。

1608サイズの小型メタルアロイタイプインダクタを商品化。DFE18SAシリーズ

  • インダクタ (コイル)

2017/01/18

この製品はNRND品です。新モデルへの部品採用はお控えください。
(※2024年4月1日更新)

DFE18SA series

要旨

メタルアロイタイプとしては世界最小の1608サイズを実現しました。

  

背景

モバイル機器の高密度化、高機能化に伴い、より小型で大電流に対応できる部品の重要性が増してきています。このたび、巻線の高特性を活かした独自工法により、従来の積層パワーインダクタと比較して大幅に定格電流(電流重畳特性)を改善したメタルアロイタイプの1608サイズ、0.24u~1.0uHのパワーインダクタの商品化を行いました。

  

特徴

  • メタルアロイタイプとしては世界最小サイズ
  • 小型でありながら、すぐれた電流重畳特性を実現
  • (従来同サイズ積層工法品がIsat=0.55A@1uHに対して本品はIsat=2A@1uH)
    ※Isat:インダクタンス変化に基づく定格電流
  • 閉磁路構造による低い漏れ磁束
  

用途

モバイル機器のデジタル、RF回路用電源

  

品番

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録