お取引場所の地域-言語を選択してください。

RFIDミドルウェア「id-Bridge™」を活用した医療材料の物流管理業務向けトライアルサービスを開始―検品作業、在庫管理業務の効率化に貢献―

  • その他

2020/05/26

株式会社村田製作所
代表取締役会長兼社長 村田 恒夫

本サービス(「id-Bridge™」トライアルサービス)は、新規申込受付を終了しました。
現在は、「id-Bridge™ Standard」で業務効率化のご提案をしています。詳細はこちらをご覧ください。(2025年3月27日追記)

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、医療機器メーカーや物流事業者などが検品作業や在庫管理の業務効率化のためにRFIDシステムをより手軽に導入できるよう、効果検証などの小規模運用から利用可能な「id-Bridge™」トライアルサービス(以下、「本サービス」)を2020年5月から開始します。

医療機器業界では、流通経路や取引形態の複雑化から、医療機器メーカー各社での物流管理業務や市場在庫の把握が喫緊の課題となっています。特に、高度管理医療機器に分類される整形インプラント製品や血管カテーテル・ステントなどの循環器製品をはじめとする医療材料は、医療機関への流通過程において製品の出荷・返却にともなう検品作業や棚卸業務に多大な時間とコストが発生しています。

本サービスでは、当社が通信事業で培った安定した無線環境を構築する技術や、利用環境に応じた導入サポートのノウハウを活かし、医療材料の物流管理に最適なソフトウェアとハードウェアの提供から導入時の現場調整までをトータルサポートします。これにより、機器の相性問題や電波の利用環境に左右されない安定したシステム環境の構築を実現します。

当社は、今後もお客さまの課題を解決するRFIDサービスの開発に取り組み、管理業務の効率化・省人化の実現、過剰在庫や廃棄ロスなどの経営課題解決に貢献していきます。

id-Bridge™について

id-Bridge™は、当社で開発するRFIDミドルウェア※1 のウェブアプリケーションで、お客さまの基幹システムと各RFID機器(プリンタ、リーダライタなど)との間でデータ連携を行います。一般的に基幹システムとの連携を前提としたシステム構築には大規模な投資が必要となりますが、スタンドアロンで稼働可能なid-Bridge™は低価格でRFIDシステム導入による効果検証が可能です。また、導入後に基幹システムとの連携を希望される場合は、ミドルウェア内にデータ連携の追加インターフェースを開発することも可能です。なお、一般的な物流業務や物品の管理に必要とされる基本機能も備えており、医療分野以外の幅広い用途にも適応します。

※1 さまざまなRFID関連機器の制御や取得したデータの集計およびフィルタリング、上位システムとのインターフェースの役割を果たすソフトウェア

id-Bridge™の利用イメージ

基幹システムとの連携を希望される場合、「CSVや共有DB、REST APIのインタフェース」を追加することで、id-Bridge™上のデータの抽出が可能となります。

id-Bridge™トライアルサービスの特長

  • スタンドアロンで稼働し、低コストでのRFIDシステム導入を実現
  • 主要なRFID関連機器(リーダライタ、プリンタ)に対応し、一括コントロールが可能
  • ウェブアプリケーションのためソフトウェアの新規インストールが不要
  • RFIDタグ発行、検品作業、棚卸し、製品探索などの幅広い物流管理業務プロセスに適応
  • 米国医療機器・IVD工業会(英文略称:AMDD)※2 推奨の国際規格GS1-128※3に準じたRFIDタグ発行機能を標準化
  • RFIDタグのEPCメモリ※4 にGTIN※5・シリアル※6、USERメモリ※7 にロット番号・有効期限などをPacked Object方式※8 で圧縮書き込み
  • お客さまの独自フォーマットの書き込みにも対応
  • 医療分野以外の幅広い物流管理業務への導入にも対応
  • ※2 米国に本社を置く企業の日本法人および賛助会員企業で構成された医療機器と体外診断用医薬品の業界団体。
  • ※3 GS1(国際流通標準化機関)にて規定された医療材料の標準バーコード体系
  • ※4 UHF帯RFIDタグに内蔵され、書き換え可能でタグIDとして利用可能なメモリ領域
  • ※5 GS1標準の商品識別コード
  • ※6 お客さまが運用する商品用の個別識別コード
  • ※7 UHF帯RFIDタグに内蔵されている、ユーザーが書き込み可能なメモリ領域
  • ※8 GS1-128のバーコードに記載されたロット、有効期限などの情報をRFIDタグのUSERメモリに書き込む際のデータ圧縮方式

システム構成例

タグの読み取り方法は、ハンディリーダ、もしくは据置リーダを用いたテーブル型、トンネル型、ゲート型などお客さまのご希望に合わせて対応できます。

サービス情報

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録