お取引場所の地域-言語を選択してください。

住宅用All-in-One蓄電池システムに天気予報・気象警報連動機能および新製品を追加

  • その他

2020/09/28


新製品発売のスケジュールを以下の通り変更します。
新製品(MPR01S5535MR)の発売:
2021年7月予定
※天気予報・気象警報連動機能の追加は予定どおり2021年1月末サービス開始となります。(2021/01/29追記)


株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、住宅用「All-in-One蓄電池システム」に天気予報・気象警報連動機能を追加し、2021年1月末よりサービスを開始します。また、2021年3月には新製品(MPR01S5535MR)の販売を開始します。All-in-One蓄電池システムは、太陽光発電用パワーコンディショナと蓄電池ユニットを一体化した住宅用ハイブリッドパワーコンディショナです。太陽光発電電力と蓄電池充電電力を同時に使用できるため、安定的・経済的な電力供給・活用が可能です。また、安全性を重視し、正極材にオリビン型リン酸鉄リチウムを採用した長寿命で高安全の当社独自のリチウムイオン二次電池“FORTELION″(フォルテリオン)を使用しています。

新製品について

従来製品(MPR01S4023MR)では、太陽光入力回路数が2回路であったため、4方向に屋根がある寄棟造の住宅に設置されたすべての太陽光パネルには接続ができないという課題がありました。また、蓄電池定格容量が2.3kWhのため、大容量の太陽光パネルが設置されているような電気消費量の大きな住宅には、バックアップ電力量が足りないという課題もありました。

そこで新製品(MPR01S5535MR)では、4回路(マルチストリング)として蓄電池定格容量を拡大し、より多くのタイプの住宅に対応できるようにしました。

主な特長

・4回路(マルチストリング)対応

4回路(マルチストリング)、連系運転時定格出力電力:5.5kW、蓄電池定格容量:3.5kWhに拡大し、4方向に屋根がある寄棟造の住宅や大容量の太陽光パネルが設置されているような大きな住宅にも対応できます。

・小型・軽量

外形寸法がW697.5×H792×D325.5mmで製品重量は88kgと小型・軽量であるため、2階以上のベランダに設置することも可能です。

・太陽光発電用パワーコンディショナと蓄電池ユニットの一体型

太陽光発電用パワーコンディショナと蓄電池ユニットを一体化しているため、施工が簡易です。

・高い拡張性

お客様のライフスタイルの変化に対応するため、増設用蓄電池ユニット(MPR01H2035MR)の後付け設置が可能です。

主な仕様

型式 MPR01S5535MR
連系運転時定格出力電力 AC202V/5.5kW/5.8kVA(φ0.95)
太陽光入力回路数 4回路(マルチストリング)
太陽光パネル最大過積載量 8.8kW(過積載率160%)
自立運転時定格出力電力 AC101V/2.0kVA
動作環境温度 −20~50°C
外形寸法 W697.5×H792×D325.5mm
製品重量 88kg

天気予報・気象警報連動機能について

これまでは、蓄電池に蓄えた電力がすべて使用済みのタイミングで災害などが発生し停電が起こった場合に、蓄電池の電力が供給できないという課題がありました。
そこで、気象警報が発令された際、運転コースを自動で切り替え、蓄電池を満充電にして停電に備えることができる機能を追加しました。

1.万が一に備えて自動で満充電

気象警報の発令を感知した場合、運転コースを「備蓄優先コース(STORE)」へ自動で切り替え、満充電にして停電に備える新機能を追加します。

2.電気代を常に最小化

AI蓄電池充放電最適制御システム「エネがえるAI Sense※1」を使って、居住地域の翌日の天気予報と、ご契約中の電気料金プランに合わせて充放電を「最適」に制御できる「自動運転コース(AUTO)」を追加します。(新電力対応300社、3,000プラン以上をカバー)

  • ※1「エネがえるAI Sense」は、国際航業株式会社が提供するAI蓄電池充放電最適制御システムです。

3.天気情報と電力の使用状況を可視化

タブレットやPCの表示画面に天気情報や発電電力量、系統電力使用量、蓄電電力、これまでの経済効果の表示ができるようになります※2。
また、停電発生時に蓄電池システムが自立運転に切り替わった後、どれだけ電力を使用できるのかを表す「蓄電池使用可能残時間」の表示ができるようになります。

  • ※2当社製品のインターネット接続かつWi-Fi経由でのスマートフォン・タブレット・PC表示でご利用が可能になります。
  • ※上記表示イメージは開発中のものです。製品改良のため変更となる場合があります。
  • ※通信費用・インターネット接続費用はお客様ご負担となります。

これらの機能は、従来製品(MPR01S4023MR)に加え、2021年3月販売開始予定の新製品(MPR01S5535MR)にも適用されます。また、新規にご購入いただくお客様のみならず、これまでにご購入いただいたすべてのお客様を対象に、当社機器保証期間内(起算日より15年間)、無償で提供します。ファームウェアの配布は2021年1月31日を予定しています。

当社はこれからも、All-in-One 蓄電池システムで、みなさまに「安全」と「安心」をお届けします。

関連サイト

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録