お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサのFAQQ【温度特性】JIS公規格”B”に対応するムラタ品番コード"B1"と"B3"との違いは?

A

JISが規定する温度特性の公規格記号”B”は、電圧印加時における静電容量変化率を個別に定めることが可能です。
ムラタでは1/2×定格電圧印加時の静電容量変化率を下記の規定で定めています。

B1:+10%/-30%以内
B3:規定なし

詳しくはこちらの技術記事を参照ください。

事例

img_16.gif