お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサのFAQQ金属端子付きのKRMシリーズやKCMシリーズは音鳴き対策やたわみクラック対策として有効ですが、金属端子が付く分、ESRが増加しませんか?一般用のGRMシリーズと比較してどのくらい悪くなるのか教えてください。

A
金属端子が付くことによってその分の抵抗成分が増えますので、一般用のGRMシリーズと比較すると、ESRやインピーダンスが高くなります。
以下に各種コンデンサのインピーダンス特性を示します(代表データ)。
約1MHz以上の領域では、MLCCよりも金属端子付きコンデンサの方がインピーダンスは高くなりますが、アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサ、フィルムコンデンサと比較すると、インピーダンスは低くなっています。
ここでは一例を示しましたが、ご使用されるコンデンサによってインピーダンス特性は異なりますので、事前にご確認の上ご使用ください。