お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサのFAQQ積層セラミックコンデンサはどのような特性を持っているのでしょうか?

A
様々な種類のあるコンデンサの中でも、積層セラミックコンデンサは小型ながら静電容量範囲も広く、ノイズ除去や電源電圧の平滑化、フィルタなど様々な回路で使われます。最近では、携帯電話やテレビの高機能化に欠かせない部品となっています。
その特性として、温度による静電容量の変化に違いのある温度特性や、高周波特性が良いという特長を持っています。
詳しくはこちらをご参照ください。