お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサのFAQQコンデンサの静電容量の電圧特性とは?

A
コンデンサの実効静電容量値が直流(DC)や交流(AC)の電圧により変化する現象を電圧特性と言います。
この変化幅が小さければ電圧特性は良好、大きければ電圧特性に劣ると言えます。電源ラインのリップル除去などで使用する電子機器にコンデンサを使用する場合には、使用電圧条件を想定した設計が必要です。
詳しくはこちらをご参照ください。