お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサのFAQQセラミックスの厚みが薄くなるのに静電容量が増えるのはなぜでしょうか?

A
C=ε×S/dの公式によると、コンデンサの静電容量を大きくする方法としては次の3種類があります。

  1. ε (誘電率)を大きくする
  2. S(電極面積)を大きくする
  3. d(誘電体厚み)を小さくする

ここで1,2については直感的にイメージしやすいのですが、3については逆に誘電体が厚い方がたくさんの電荷が溜められそうな気もしますが、そうではありません。
これは、電荷は2つの電極に溜まるものであり、誘電体の中に溜まるものではないからです。

詳しくはこちらをご参照ください。