お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサのFAQQセラミックコンデンサの構造、材料を教えてください。

A

電気を蓄える上でもっとも基本的なコンデンサの構造は、電極を2枚重ねて、その間に誘電体を挟んだ構造となります。積層セラミックコンデンサは、電荷をより多く蓄えるために、この構造を何段も重ねています。

セラミックコンデンサ(MLCCおよびリードタイプ)の各部の主原料は、「構造図/材料表」をご確認ください。
また、製品詳細ページ製品詳細ページとは
の「製品データ>構造図/材料表」からも、同資料をご参照いただけます。

<関連リンク>
コンデンサの基礎 【第3回】 チップ積層セラミックコンデンサができるまで