お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサのFAQQセラミックコンデンサのEIAとJIS規格の温度特性の違いは何でしょうか?

A

EIA規格準拠品とJIS規格準拠品のセラミックコンデンサ(MLCCおよびリードタイプ)の温度特性では基準温度、温度範囲、静電容量変化率、公規格記号や品番コードが異なります。
詳細は品番の読み方の温度特性の項目をご参照ください。なお、現在はEIA規格準拠品の温度特性の製品が主流となっています。

<関連リンク>
静電容量の温度特性