お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサのFAQQ安全規格品を直流電圧ラインで使用する場合の定格電圧値は?

A

安全規格認定品を直流電圧ラインで使用する場合は、交流定格電圧値をそのまま直流定格に置き換えた値が直流定格電圧値となります。
例:250Vac定格電圧→250Vdc定格電圧

また上記内容とは異なる直流定格電圧値のスペックを定めているシリーズもございます。
(例:DE1シリーズ Type RA、DE2シリーズ Type SA、KCAシリーズ)
各製品のスペックについては詳細スペックシート詳細スペックシートとは
をご確認ください。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • ※このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。