お取引場所の地域-言語を選択してください。

導電性高分子アルミ電解コンデンサのFAQQ村田製作所の導電性高分子アルミ電解コンデンサとは、どのようなコンデンサですか?

A

導電性高分子アルミ電解コンデンサはアルミ箔の積層タイプ (H-CHIP) とアルミ箔の捲回タイプ(V-CHIP) の2つのタイプがあります。
当社の導電性高分子アルミ電解コンデンサ (ECASシリーズ) はH-CHIPで、陰極に固体の導電性高分子を用い、樹脂封止したチップタイプのコンデンサです。

導電性高分子アルミ電解コンデンサ
img_01.gif

製品サイトの「ECASシリーズについて」では、断面図を元にECASシリーズの強みや工夫について動画で詳しく説明しています。ぜひご確認ください。