お取引場所の地域-言語を選択してください。

導電性高分子アルミ電解コンデンサのFAQQ他の種類のコンデンサと比較した特徴は何ですか?

A

ECASシリーズは導電性高分子を陰極に用いたアルミ箔の積層構造により、他のタイプの電解コンデンサと比べて低ESRを実現しています。
さらに、静電容量のDCバイアス特性が無く、温度特性も安定しているためリップル吸収、平滑、過渡応答性能が優れています。

img_03.gif