お取引場所の地域-言語を選択してください。

シリコンキャパシタのFAQ Q 車載対応品はありますか?

A

はい、AEC-Q100に準拠した車載対応品としてワイヤボンディング/埋め込み品のATSCシリーズ、ワイヤボンディング品のWASCシリーズがございます。
詳細は下記製品ページをご参照ください。

関連用語:シリコンキャパシタ、シリコンコンデンサ、シリコンIPD、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)、AEC-Q100、Automotive grade