バリアブルキャパシタのFAQQ応答特性について

A

容量値は1msec以内で安定します (LXRW0YV600-055)





【条件】

FG1(AC信号)       :13.56MHz, 1Vpp,Voffset=0V

FG2(調整電圧)   :0V→3V Duty50%



FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善にご利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。