お取引場所の地域-言語を選択してください。

バリアブルキャパシタのFAQQESD耐性について

A

サンプル  : LXRW19V330-050 (n:10pcs×2lot)

テストpin  : Vt-GND , Port1-GND , Port2-GND , Port1-Port2

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください

Charge Devise Model (CDM) : Vt,GND,Port1,Port2 > 1000V

(JESD22-C101)