お取引場所の地域-言語を選択してください。

Digital Panel Meters FAQQWhat’s the function of the block labeled “DC SUPPLY”?

A
The primary purpose of the DC SUPPLY is to provide operating power for the DCA-20PC’s internal electronics. However, in many applications, this power supply is also used to power the external load.

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。