お取引場所の地域-言語を選択してください。

EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策)のFAQQフェライトビーズのインピーダンスカーブにZ、R、Xの3本が記載されていますが、これらをどう読めばよいですか?

A
Zはインピーダンス全体を、Rはインピーダンスのレジスタンス成分を、Xはリアクタンス成分を表しています。簡単にいえば、Zは総合的なノイズ除去性能を、Rはノイズを磁気損失によって吸収する性能を、Xはインダクタンス成分によってノイズを跳ね返す性能を示します。(これはイメージ的な説明なので厳密な定義ではありません)