お取引場所の地域-言語を選択してください。

インダクタ (コイル)のFAQQ高周波インダクタの選択の仕方を教えてください。

A

弊社のインダクタは、3つの切り口で選択することができます。
製品仕様から選択
製品ラインアップから選択
同業品番とのクロスリファレンスから選択

1. 製品仕様から選択する場合
仕様から探す
①使用用途をチェックください。
②必要なインダクタンス値と製品の寸法を入力ください。
③定格電流値が、使用する回路に流れる電流以下になっていることをご確認ください。
④RdcやSRFに関しても制限がある場合には、制限の情報を入力ください。

高周波インダクタの選択の仕方を教えてください。

サイズとQ値を示す選択ツールより、許容されるサイズとQ特性より適切な製品ラインアップを選択ください。
製品ラインアップを選択した後、必要なインダクタンス値を選択してください。
選択されたインダクタンス値の定格電流値が、使用する回路に流れる電流以下になっていることをご確認ください。

3. 同業品番とのクロスリファレンスから選択する場合
同業品番を入力し、対応する弊社品番を検索してください。

同業品との置き換え検討の際に、懸念される事項を以下に示しておりますので、ご参照ください。