お取引場所の地域-言語を選択してください。

インダクタ (コイル)のFAQQ高周波インダクタのL値のステップの考え方を教えてください。

A

一般的な高周波インダクタではE12体系やE24体系が主に使われていますが、弊社の高周波インダクタはマッチング回路における利便性を高めるため、更に細かいステップのインダクタンスを準備しています。

フィルムタイプのLQPシリーズでは、4.3nH以下のインダクタンス値については標準的に0.1nHステップでの商品をラインアップしております。

また、巻線タイプのインダクタLQWシリーズにおいても標準ステップよりも細かいステップに対応しています。

たとえば、LQW15AN_80シリーズにおいてはシリーズ全体で100アイテム以上のインダクタンス値のラインアップを取りそろえています。