お取引場所の地域-言語を選択してください。

インダクタ (コイル)のFAQ Q 定格電流(インダクタンス変化に基づく場合/温度上昇に基づく場合)に、Max.とTyp.の値が記載されています。しかし、記載されている値は、Typ.よりMax.の値の方が小さいです。この表記の意味について教えてください。

A

Max.は保証される最大電流値、Typ.は実力値です。Max.の値は保証された厳しい基準であるため、Typ.の値よりも小さく設定されています。