お取引場所の地域-言語を選択してください。

インダクタ (コイル)のFAQQ磁気シールドとは何ですか?磁気シールドがない場合、磁気はどのようになりますか?

A
磁気シールドとは、不要な磁気を遮断することであり、外部からインダクタへの磁気を遮断することと、インダクタ内部からの磁気が外部に影響を与えることも 防ぎます。弊社のパワーインダクタには、インダクタ内部の電極をフェライト材料で囲むことによる磁気シールド(積層タイプ)と、巻線の周りを磁粉入り樹脂 で囲むことによる磁気シールド(巻線タイプ)があります。

磁気シールドがない構造のインダクタについては、特に外部磁気がインダクタ特性に影響を与えることがないかどうか、また部品の磁気が外部に影響を与えることがないかどうかご確認ください。